Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Eine fahrradfreundliche Umgebung steigert die Zufriedenheit der Belegschaft im Unternehmen und setzt ein sichtbares Zeichen für die Nachhaltigkeitspolitik Ihrer Firma. Doch welches Zubehör braucht man für ein Fahrrad und auf welche Kaufkriterien sollte geachtet werden?
In unserem Ratgeber erhalten Sie einen Überblick zu den wichtigsten Zubehörelementen rund um eine gelebte Fahrrad-Infrastruktur.
In puncto Sicherheit gibt es abseits der Fahrradkleidung unterschiedliches Zubehör für die Zeit auf dem Bike und während des Abstellens.
Fahrradschlösser
Schlösser sind während der Nichtnutzung ein entscheidendes Sicherheitszubehör. Beliebt sind robuste Bügelschlösser, flexiblere Kabelschlösser und Gliederschlösser für einen hohen Diebstahlschutz. Weitere Arten sind das Bremsscheibenschloss für E-Bikes mit Scheibenbremsen und Faltschloss sowie Rahmenschloss. Die Wahl des richtigen Schlosstyps hängt von individuellen Sicherheitsanforderungen, Nutzungsbedingungen und der Umgebung ab, in der das Fahrrad abgestellt wird.
Halterungen
Die Wahl des richtigen Fahrradständers hängt vom verfügbaren Platz und individuellen Bedürfnissen ab. Am häufigsten sind Fahrradständer als Bodenständer für den Innen- und Außenbereich anzutreffen. Viele werden am Boden oder einer Wand montiert und bieten mehrere Stellplätze für die Vorderräder. Alternativ sind Deckenhalter eine elegante und platzsparende Lösung, da der Bodenbereich frei bleibt.
Beleuchtung
Die Beleuchtung ist ein unverzichtbares Sicherheitselement für Fahrräder. Vor allem LED-Lichter am Bike bieten eine hohe Helligkeit bei guter Energieeffizienz und Langlebigkeit. Weiße Vorderlichter erhöhen die Sichtbarkeit oft auf bis zu 500 Meter und verbessern die Fahrsicherheit. Meist rote Rücklichter sind speziell darauf ausgelegt, andere Verkehrsteilnehmer auf das Fahrrad aufmerksam zu machen und tragen so zur Vermeidung von Unfällen bei. Als Fahrradzubehör sind die Gehäuse der Lichter im Regelfall spritzwassergeschützt und die LEDs können bei Akku-Modellen dank USB-Slot geladen werden.
In vielen Situationen soll nicht nur die fahrende Person selbst eine Wegstrecke zurücklegen, sondern auch ihr Gepäck. Je nach Menge und Größe der mitgeführten Dinge kann es auf dem Rad schnell eng werden. Hier hilft Fahrradzubehör rund um Transporthilfsmittel.
Gepäckträger
Man unterscheidet Vorderrad- und Hinterradgepäckträger. Beide Formen bieten eine stabile Plattform und erlauben es, Lasten sicher und bequem zu transportieren. Wichtig: Es sollte auf die Gewichtskapazitäten der einzelnen Modelle geachtet werden. Größtenteils fallen die Obergrenzen beim vorderen Rad geringer aus (circa acht bis 15 Kilogramm) und können beim Hinterrad bis zu 40 Kilogramm betragen.
Trägertaschen
Für viele lose Transportgegenstände bieten sich Fahrradtaschen an. Mit wasserfesten Materialien und robusten Befestigungssystemen ermöglichen sie eine geschützte Aufbewahrung persönlicher Gegenstände, Einkäufe und Ausrüstung. Häufig anzutreffen sind Gepäckträgertaschen, die aus zwei miteinander verbundenen Packtaschen bestehen, die rechts und links neben dem Hinterrad hängen. Seltener sind Lenkertaschen, die aus Gründen der Sicherheit mit wenig Gewicht befüllt werden sollten, um ein sicheres Lenken zu gewährleisten.
Fahrradanhänger
Für viel Stauraum und zur bequemen Mitnahme von Haustieren und Kleinkindern gibt es Fahrradanhänger. Sie besitzen eine stabile Plattform samt robuster Federung, um eine reibungslose Fahrt zu gewährleisten. Auch hier muss für die Fahrsicherheit auf das Gesamtgewicht geachtet werden: 40 Kilogramm sind ein gängiges Maximum.
Für ein gutes Fahrerlebnis müssen die Reifen in einem einwandfreien Zustand sein. Luftpumpen, Schläuche und Ersatzreifen sind daher wichtiges Fahrradzubehör.
Pumpen
Der Standard sind robuste Standpumpen, die fest auf dem Boden stehen und mit wenig Kraftaufwand ein schnelles Aufpumpen ermöglichen. Eine Alternative sind CO2-Pumpen, die komprimiertes Kohlendioxid nutzen. Für unterwegs sollten Fahrerinnen und Fahrer eine Minipumpe mitführen, denn die kompakten Pumpen können am Fahrradrahmen befestigt werden und bei einer Panne den Reifendruck schnell wiederherstellen.
Schläuche
Ein Fahrradschlauch liegt innen im Reifen und dient dazu, die Luft zu halten. Hochwertige Schläuche bestehen aus strapazierfähigem Gummi und sind in verschiedenen Größen passend zum Radtyp erhältlich. Wichtig vor dem Kauf: Achten Sie auf die verschiedenen Ventilarten, damit Pumpe und Schlauch zusammenpassen. Die drei Grundtypen sind das Dunlop-Ventil, das Sclaverand-Ventil (auch Presta-Ventil genannt) und das Schrader-Ventil (vor allem für Reiseräder, sonst eher für Autoreifen).
Reifen
Hochwertige Reifen bieten eine ausgewogene Kombination aus Grip, Stoßdämpfung und Haltbarkeit. Sie sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Gelände- und Straßenbedingungen gerecht zu werden. Es gibt Reifen für den Stadtgebrauch, aber auch Mountainbike-Reifen mit Profil für Geländefahrten und Rennradreifen für Sportlerinnen und Sportler.
Es gibt eine Vielzahl weiterer Zubehörelemente, darunter Fahrradcomputer, um alle wichtigen Daten während der Fahrt im Blick zu behalten. Auch Handyhalter gehören zum häufig genutzten Fahrradzubehör, sodass das Smartphone sicher am Lenker befestigt werden kann. Für musikalische sorgt ein Fahrradradio.
Nicht zu unterschätzen ist die Wichtigkeit von Trinkflaschen, die direkt am Bike befestigt werden können und das Nutzen einer Klingel als akustisches Warnsignal, um andere Verkehrsteilnehmer schnell auf sich aufmerksam zu machen.
Wer das Bike auch bei schlechtem Wetter beispielsweise für ein heimisches Cardiotraining nutzen möchte, kann Rollentrainer erwerben. Dieses Fahrradzubehör wird indoor aufgestellt und ermöglicht eine realistische Fahrsimulation zu jeder Tages- und Jahreszeit.
Tipp: Sattelstützen
Die Stützen verbinden den Sattel mit dem Sattelrohr und können als hochwertige Modelle beispielsweise absenkbar sein, um die Sitzposition verschiedenen Anforderungen (Alltagsstrecke, Sport etc.) anzupassen.