Entdecken Sie unser Refurbished Sortiment - Qualität trifft Kosteneffizienz
Mit unserer einzigartigen Auswahl an Refurbished Produkten erleben Sie das Beste von beidem: Effizienz und Rentabilität. Auf unserem Marketplace finden Sie nachhaltige und umweltfreundliche Geschäftsausstattung - und sparen dabei bis zu 40 Prozent.
Nachhaltigkeit als zentraler Teil Ihres Erfolgs
Ökologische Optionen für Ihr Business
In jedem Unternehmen gibt es Stellschrauben, mit denen man die Umwelt schützen, natürliche Ressourcen schonen und die Effizienz steigern kann. Besonders wirksam ist es, auf erneuerbare Energien und Refurbished Produkte zu setzen.
Unsere Refurbished Partner
Refurbished Smartphones
Refurbished Büroausstattung
Refurbished NAS-Speicher / Festplatten
Refurbished Automation, Werkzeug & Werkstatt
Verkaufen Sie Ihr Altgerät an Conrad!
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Refurbished Produkte » Generalüberholte Geräte zum günstigen Preis
Bei der Überlegung, ob ein neues Smartphone oder ein neues Werkzeug gekauft werden sollen, denken viele nur über Neuware nach. Doch auch gebrauchte Geräte können ein zweites Leben bekommen und entlasten damit Ihr Budget und die Umwelt.
Generalüberholte Geräte wurden gründlich geprüft, gereinigt und repariert, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind und ordnungsgemäß funktionieren. Dadurch erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem günstigeren Preis und tragen gleichzeitig zur Reduzierung von Elektroschrott und zur Schonung der Umwelt bei.
Was das bedeutet, welche Produkte häufig angeboten werden und worauf Sie vor dem Kauf unbedingt achten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Das Wort “refurbished" stammt aus dem Englischen und lässt sich mit "überholt" übersetzen. Der Name vermittelt also direkt, dass es sich nicht einfach um gebrauchte Technik handelt, sondern um geprüfte, einwandfreie Ware.
Im Unterschied zu Neuware handelt es sich um Geräte, die bereits im Einsatz waren, aber offiziell als refurbished Produkte verkauft werden dürfen. Generalüberholung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Ware einer strengen Prüfung unterzogen wurde und sich als funktionsfähig erwiesen hat.
Defekte Bauteile wurden im Zuge der Überholung ausgetauscht. Dabei werden in der Regel Originalteile des Herstellers verwendet. Am Ende des Prozesses kann der Ware die technische Funktionsfähigkeit bescheinigt werden.
Neben der technischen Prüfung wird meist auch die optische Qualität dokumentiert.
Viele Menschen können mit Mängeln wie Kratzern an der Außenhülle leben, andere stören sich sehr daran.
Bevor Händler aufbereitete Ware zum Verkauf anbieten, können durch die Qualitätskontrolle der Optik vorhandene optische Gebrauchsspuren in der Beschreibung klar benannt werden.
Sehr gut
Das Produkt ist technisch voll funktionsfähig und optisch in sehr gutem Zustand. Es kann leichte Gebrauchsspuren oder vereinzelte, feine Kratzer aufweisen, die aus weniger als 30cm Entfernung sichtbar sein können. Falls das Gerät ein Display besitzt, kann dieses minimale Gebrauchsspuren aufweisen, jedoch dürfen diese bei eingeschaltetem Zustand nicht sichtbar sein.
Gut
Das Produkt ist technisch voll funktionsfähig, zeigt jedoch sichtbare Gebrauchsspuren. Es können mehrere Kratzer oder Abnutzungsspuren vorhanden sein, die aus 30cm Entfernung erkennbar sind. Falls das Gerät ein Display besitzt, kann dieser Kratzer aufweisen, jedoch dürfen diese bei eingeschaltetem Zustand nicht die Nutzung beeinträchtigen.
Ihre Vorteile bei Refurbished Produkten:
-
12 Monate Gewährleistung
-
14 Tage kostenloses Rückgaberecht
-
Mindestens 80% Akkuleistung ²
-
100% technisch funktionsfähig
-
Nur geprüfte und voll funktionsfähige Artikel
-
Alle Geräte mit einwandfreier Soft- und Hardware
² Falls das Gerät einen Akku enthält
Sie können häufig viel Geld sparen. Je nach Produkt muss oft nicht einmal die Hälfte des Originalpreises bezahlt werden. Auch für Hersteller ist es eine echte Win-Situation, da sie dank der Aufbereitung auch die Geräte verkaufen können, die als Retouren oder Leasingrückläufer keine Abnehmer mehr gefunden hätten.
Mit Refurbished Produkten können Sie dazu beitragen, Müll zu vermeiden. Werden ständig und ausschließlich Neuwaren gekauft, landen alte Geräte automatisch im Müll. Das erzeugt jedes Jahr viele Tonnen Elektroschrott, der bei unsachgemäßer Entsorgung durch Schwermetalle und giftige Gase die Ökosysteme stark belastet.
Mit einem wieder aufbereiteten Gerät leisten Sie einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit. Denn durch den Kauf von Refurbished Produkten werden viele wertvolle Ressourcen wie Energie, Wasser und dringend benötigte Rohstoffe gespart, die sonst in die Herstellung neuer Geräte fließen würden.
Sie erhalten Geräte mit einer einwandfreien Software und Hardware. Bevor diese als Refurbished Produkte verkauft werden, erfolgt eine Generalüberholung sowie eine strenge Prüfung auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit. Abgesehen von einigen wenigen Gebrauchsspuren haben sie den Auslieferzustand eines Neugerätes.
Damit sich nicht kurz nach dem Kauf eine große Enttäuschung einstellt, sollte auf vier Punkte geachtet werden:
Akkuleistung
Da viele E-Geräte ihre Energie über einen Akku erhalten und dieser mit den Jahren an Kapazität verliert, sollte er bei der Generalüberholung im Idealfall ausgetauscht worden sein. Das gilt besonders für Smartphones und Notebooks. Mit dem Alter der Geräte sinkt die noch mögliche Zahl der Ladezyklen und auch die Dauer einer Ladung fällt auf teils unter eine Stunde. Produkte, die auf unserem Marktplatz angeboten werden, haben eine Mindest-Akkuleistung von 80%.
Speicherkapazität
Arbeiten Refurbished-Produkte mit Speichermedien, sollte unbedingt auf die Kapazität geachtet werden. Sie wird meist in Gigabyte (GB) angegeben und muss zum geplanten Einsatzbereich passen. Überlegen Sie beispielsweise, ob Ihnen 450GB auf der Festplatte im Laptop oder 8 GB im Smartphone wirklich genügen.
Qualität
Bei allen Refurbished-Produkten, die bei Conrad verkauft werden, handelt es sich um hochwertige Business-Hardware, die bei der Generalüberholung auf den angegebenen Standard gehoben wurde.
Garantie / Gewährleistung
Viele Anbieter versehen ihre Refurbished-Angebote mit einer Garantie von durchschnittlich 12 Monaten. Bei Conrad steht Ihnen die gesetzliche Gewährleistung bei Fernabsatzgeschäften ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.
2 Jahre Gewährleistung und 14 Tage Rückgaberecht erhalten Sie auch hier bei Produkten, die auf unserem Marktplatz angeboten werden.
Wichtig zu wissen: Ein Garantieversprechen zu geben, ist nicht verpflichtend.